This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:是否有用于运行 TIDA-00663的 GUI?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TIDA-00663, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170265/tida-00663-is-there-a-gui-to-run-the-tida-00663

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPTDC7200EVM

您好!

我想使用 TIDA-00663和 MSP-EXP430F5529LP 来执行长度测量。
那么、是否有用于运行 TIDA-00663的 GUI?
如果编码需要由我自己完成、我想介绍任何有用的代码。
初学者使用起来有很多困难。

感谢您阅读我的问题。

Yuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuma、

    此 E2E 帖子将对您有所帮助: TIDA-00663:TIDA-00663、您可以参阅它。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、
    这是 TDC7200EVM 的 GUI、不是、是否有用于调整 TIDA-00663激光输出的 GUI?
    此致
    Yuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuma、

     TIDA-00663没有特定的 GUI。

    是的、这适用于 TDC7200EVM。  TIDA-00663重新使用 TDC7200EVM 固件源代码、因此您可以 在 应用中参考该源代码。

    我建议您将 TIDA-00663与 相应的 MSP-EXP430F5529LP 连接并尝试。

    此致

    SAL