This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2031:无需 MSP-EM-DESIGN-CENTER 工具、是否可以进行校准?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2031, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170234/msp430i2031-is-it-possible-to-calibrate-without-msp-em-design-center-tool

器件型号:MSP430I2031
主题中讨论的其他器件: MSP-EM-DESIGN-CENTER

你好。

我得到了您的大量帮助。 谢谢你

我正在使用 msp430i2031开发电源计量模块。

接口已从 UART 更改为 I2C。

我在这里有一个问题。

目前、要校准其电压和电流等、我需要使用 MSP-EM-DESIGN-CENTER、但我知道它仅支持 UART 接口(通过 HID USB)方法。

因此、我想知道、如果没有该软件(MSP-EM-DESIGN-CENTER)、是否有其他方法可以校准它。 或者、我是否必须将 I2C 接口连接到 MSP-EM-DESIGN-CENTER?

请回答我的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DongGyu:

    EMDC (MSP-EM-DESIGN-CENTER)仅支持 UART 接口、因此它将通过 I2C 连接时出错。

    您 可以在没有  EMDC (MSP-EM-DESIGN-CENTER)的情况下对其进行校准、并且应为其定义自己的变量和通信协议。

    此外、您还可以参阅有关 EMDC 实现方式的用户指南。

    此致

    SAL