This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:风速计应用的一些问题

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168136/msp430fr6043-some-issues-of-anemometer-application

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

  根据 slaa969_High-Resolution 风速计提供的配置、USS 生成的头文件中的 USS_SEQUENTER_SELECTION 为 CH0_CH1。

根据硬件、与  EVM 板2直接(不带多路复用器)连接的传感器的最大数量是多少?

如何确定 属于哪个通道的 TOF_UPS、TOF_DNS 和 deltaToF?   这很重要吗?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    很抱歉、我对此不了解多少、但我会在询问相关专家后再与您联系。

    谢谢、致以诚挚的问候

    赵玉豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、

    我是否可以知道此主题的状态?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    我的同事正在度假。 我将在与他联系后立即回复。

    谢谢、此致

    越豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    根据硬件、与 EVM 板2直接(不带多路复用器)连接的传感器的最大数量是多少?

    • 是的。 EVM 板的最大数量为两个。

    如何确定 属于哪个通道的 TOF_UPS、TOF_DNS 和 deltaToF?   这很重要吗?

    • 以下是  slaa969_High-Resolution Anemometer 的第2页中的一些内容
      • 该超声波子系统(参见图1-1)首先激发连接到 CH0_OUT 的“上游”换能器,同时捕获来自连接到 CH0_IN 的“下游”换能器的波形。
      • 随后,超声波子系统激发连接到 CH1_OUT 的“下行”换能器,同时捕获来自连接到 CH1_IN 的“上行”换能器的波形。
    • TOF_UPS 用于“上游”,TOF_DNS 用于“下游”。

    谢谢、致以诚挚的问候

    赵玉豪