This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:在某些 PC 中无法识别 USB -通信问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854601/msp430f5659-usb-not-recognized-in-some-pc--communication-issue

器件型号:MSP430F5659

尊敬的 TI 团队:

器件详细信息:

  使用的控制器- msp430F5659

  接口- USB-CDC

 我们有 TI 提供的 USB 驱动程序、我们可以成功安装。 根据 INF 文件中提供的名称在设备管理器中检测到它。 我们可以使用实用工具成功进行通信。

在少数 PC 中、当我们在 USB 端口中连接设备时、我们无法进行通信

我们的问题是什么?

1. 在某些 Windows 7 PC 中,当我们连接设备时,会在  某些 PC 中弹出错误消息“USB not recognized”。  

2. 在某些 Windows 7 PC 中,不会出现此问题,我们可以在没有任何问题的情况下进行通信

3. 在某些 Windows 7  PC 中,一个 USB 端口工作,而另一个 USB 端口不工作?

注:

在问题场景(USB 未识别)中、如果我们使用外部集线器、它也会检测到并运行良好。

 

 

需要澄清:

请澄清这个问题。 请按高优先级提供您的意见。

谢谢、此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您能否提供有关设置的更多详细信息?

    您使用哪种电路板?

    这些 LaunchPad、还是您使用 FET 工具?

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    此问题是否仍然存在、或者我们是否可以在此处关闭?

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您能否提供有关设置的更多详细信息?

      我们使用 USB 串行接口进行通信

    您使用哪种电路板?

      它是我们使用 MSP430的定制板。

    这些 LaunchPad、还是您使用 FET 工具?

      FET 工具、我们仅用于调试

    注:

    如果发现 USB 未重新出现问题、则我们在 PC 和 MSP430板之间使用 USB 集线器。 在这种情况下、问题就会出现、我们能够进行沟通。

    此致

    JaiManoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JaiManoj、您好!

    仅供我理解:如果您在调试器和 PC 之间使用 USB 集线器、问题就解决了吗?

    这是带电力线的集线器吗?

    您的电路板电流消耗是多少?

    在程序加载期间、您是否有到电路板的外部电源连接?

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JaiManoj、您好!

    我们早就没有听到您的声音,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。