EAR 团队、
根据微控制器的数据表、假设它具有4个 SPI、即 A0、A1、B0和 B1、但当我浏览您的站点时、它提到了2个 SPI
请澄清正确的信息
此致、
Ashish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EAR 团队、
根据微控制器的数据表、假设它具有4个 SPI、即 A0、A1、B0和 B1、但当我浏览您的站点时、它提到了2个 SPI
请澄清正确的信息
此致、
Ashish
德拉·约翰逊
目前、我们正在开发一个基于机架的系统的新项目
机架由以下组件组成
1)机架有10个卡
2)在10个卡中、8个是输入/输出卡(每个输入/输出卡都有自己的微控制器、我们需要为此卡选择控制器)、 2 个是主卡(管理冗余)
3) 3)所有卡均可独立工作并 可进行热插拔
4) 4)我们在每个 I/O 卡中至少需要50个以上的 GPIO
5)每个 I/O 卡应与两个独立通信通道的主卡通信(所需速度~5Mbps、因为两个主卡应每50ms 轮询一次所有 I/O 卡)
6) 6)主卡到最后一个 I/O 卡的距离为 1.8米
需要提示
1)我们应该在机架中使用哪种协议来在主卡和 I/O 卡(SPI、以太网、i2c、UART、USB)之间进行通信、并以何种速度进行此通信、假设每个 I/O 卡的数据为50字节
2) 2)我们应该将哪个微控制器用于微控制器的 I/O 卡和工作频率?
此致、
Ashish
Ashish、您好!
根据您的描述、我想您应该用于工业领域。
让我来解决您的要求:
因此、似乎只能选择总线通信方法。 为了确保工业环境中的稳定运行并满足这些要求、我认为您可以检查 C2000系列的 MCU 并考虑以太网或 EtherCAT 总线通信方法。
附加参考链接、
为了进一步了解、您可以在 E2E 上咨询 C2000工程师、以帮助您了解 C2000产品。
此致
Johnson
尊敬的 Johnson:
感谢您的回复
是的、您的建议是正确的、但我们有成本限制、因此我们正在搜索满足我们要求的低成本控制器
我们搜索了一个具有 53个 GPIO 引脚的控制器 Msp430F5239、并根据我们的理解以25MHz 的速度工作(请确认并恢复我们 Msp430F5239将以25MHz 的频率工作)
假设我们通过将 MSP430F5239 用作5Mbps 的控制器来使用与两个主器件的 SPI 通信、可以考虑(请将我们可以通过 Msp430F5239实现的 SPI 最大速度恢复为我们的速度)
谢谢、
Ashish