This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:将/TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING 移植到 MSP430FR2311pw20

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/859444/msp430fr2311-porting-tidm-fram-irreflectionsensing-to-msp430fr2311pw20

器件型号:MSP430FR2311

尊敬的 TI:

我尝试将代码移植到20引脚 MSP430FR2311PW20。  

如何在 IDE 中仅指定 MSP430FR2311PW20 MSP430FR2311?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 对软件包并不关心。 直接分配引脚是"作为读者的练习"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我很高兴看到您对 TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING 参考设计感兴趣。 与该 TI 参考设计关联的硬件和软件已经基于 MSP430FR2311IPW20 (20引脚 TSSOP)器件,因此您无需担心设计与参考设计之间的差异。

    CCS 工程基于通用器件型号(GPN)、因为与该 GPN 关联的所有器件都基于相同的内核。 您将注意到、器件的 GPIO 和外设端口引脚#S 处于相同的 GPN 匹配之下。 这样、为这些器件创建的所有软件都可以使用、而无需担心修改代码或引脚分配。

    Bruce 是正确 的、客户可以查看器件数据表并确认器件型号包含足够多的外部 GPIO 和外设端口引脚来满足您的特定要求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    代码和参考设计原理图基于 PW16。 它不基于 PW20...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    是的、确实正确。 我之前的评论是基于 TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING BOM、 这似乎是错误的、因为它引用了 TSSOP20器件封装。

    无论用于设计的实际器件如何、我之前的文章的第二段和第三段仍然适用。 在您的情况下、您将有更多的外部 GPIO 可供使用、这将使您在应用中具有更大的灵活性。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。