This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:SD24信号流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858663/msp430f6779a-sd24-signal-flow

器件型号:MSP430F6779A

现在、我将使用 适用于  MSP430 MCU 的电能测量库和 MSP430F6779A。 因此、我已经了解 了使用 MSP430F677x (A)实现三相电子电表 的方法、以了解信号如何从 SD ADC 流向 MCU、如下图(从应用手册编号中捕获) SLAA409A)。  

但 在使用 MSP430F677x (A)实施三相电子电表时、它没有这样的数字。 那么、TI 能为我找到 MSP430F6779A 的这种数字吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    在 使用 MSP430F677x (A) 文档实施三相电子电表时、似乎有一个系统图、图2。   

    我不再知道应用报告的详细系统方框图、而是其中包含的方框图。   

    如果您对系统配置有任何具体问题、请告诉我!

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    您能否尝试从另一个文档中找到该图?

    我的目的是了解使用 适用于  MSP430 MCU 的电能测量库进行仪表测量功能的机制细节。 从 SD 开始、ADC 始终执行采样值、直至获得能量结果(有功功率、Vrms、IRMS 等)

    我想这个数字就像我要求你找到的那样。 可以帮助仪表更快地学习   适用于 MSP430 MCU 的电能测量库

    谢谢、

    纳塔波尔·K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattappol、

    如果我理解正确、您需要一个系统图、其中显示了在采样后在器件内部为计算 Vrms、IRMS 等而执行的步骤。  是这样吗?   

    我想我理解您现在正在寻找的内容。  遗憾的是、我非常确信我们没有 EMDC MSP430库的图。    我将关闭此主题、但我将向 EMDC 团队发送此反馈、看看他们是否可以在此处添加任何其他信息。    

    谢谢、

    JD