现在、我将使用 适用于 MSP430 MCU 的电能测量库和 MSP430F6779A。 因此、我已经了解 了使用 MSP430F677x (A)实现三相电子电表 的方法、以了解信号如何从 SD ADC 流向 MCU、如下图(从应用手册编号中捕获) SLAA409A)。
但 在使用 MSP430F677x (A)实施三相电子电表时、它没有这样的数字。 那么、TI 能为我找到 MSP430F6779A 的这种数字吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在、我将使用 适用于 MSP430 MCU 的电能测量库和 MSP430F6779A。 因此、我已经了解 了使用 MSP430F677x (A)实现三相电子电表 的方法、以了解信号如何从 SD ADC 流向 MCU、如下图(从应用手册编号中捕获) SLAA409A)。
但 在使用 MSP430F677x (A)实施三相电子电表时、它没有这样的数字。 那么、TI 能为我找到 MSP430F6779A 的这种数字吗?
谢谢你。
您好、Nattapol、
在 使用 MSP430F677x (A) 文档实施三相电子电表时、似乎有一个系统图、图2。
我不再知道应用报告的详细系统方框图、而是其中包含的方框图。
如果您对系统配置有任何具体问题、请告诉我!
谢谢、
JD
JD、您好!
您能否尝试从另一个文档中找到该图?
我的目的是了解使用 适用于 MSP430 MCU 的电能测量库进行仪表测量功能的机制细节。 从 SD 开始、ADC 始终执行采样值、直至获得能量结果(有功功率、Vrms、IRMS 等)
我想这个数字就像我要求你找到的那样。 可以帮助仪表更快地学习 适用于 MSP430 MCU 的电能测量库。
谢谢、
纳塔波尔·K.