This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F413:Ds2762库代码编译器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/860932/ccs-msp430f413-ds2762-library-code-compiler

器件型号:MSP430F413

工具/软件:Code Composer Studio

我需要用于 MSP430F413的代码编译器、DS2762库文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您是指 Maxim 的 DS2762带警报功能的高精度锂离子电池监控器件。 它似乎使用单线制接口进行通信、因此我建议查看以下资源:

    具有 MSP430TmMCU 的单线通信主机

    使用1线制Registered通信协议的存储器仿真

    我们似乎不提供单线通信库、因此您需要开发固件。

    我还将介绍我们 的电池管理解决方案。 我们的器件可能使用不同的通信协议、并且可能有一个使用 MSP430的参考设计会让您的开发变得更轻松。

    电池管理解决方案

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得任何示例代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得1线的任何示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="g G1"]我能否获得1线的任何示例代码

    您是否查看了上面链接的两个资源? 第一个应该有示例代码。

    此致、

    James