This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F477, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858655/msp-fet-msp-fet

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F477UNIFLASH

我以前使用 MSP430-UIF 通过 Lite FET-Pro430轻松刷写 msp430f477控制器、一切都很好。
但是、今天我购买了您的 MSP-FET (黑色)-什么也不起作用。
我使用设备驱动程序解决了问题。

h ttp://www.mediafire.com/view/52ee9wtxt3gldtk/1.jpg

问题是如何刷写控制器。
在程序 Lite FET-Pro430 Elprotronic 中、根本没有编程器。

 h ttp://www.mediafire.com/view/jma8tmoktg0rgnw/2.jpg


在程序 FlashPro430 Elprotronic 中、也没有一个编程器。

 h ttp://www.mediafire.com/view/tu8giqfkpal8tr4/3.jpg

为什么程序设计器没有显示在程序中????
我对闪存控制器有何程序???

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您已将您的编程器更新为最新的 MSP-FET 版本。 为了成功对我们的器件产品系列进行编程、我建议使用 Uniflash 编程器 来满足您的 MCU 闪存需求、因为 TI 会持续更新此软件以支持最新的硬件 和器件。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UniFlash
    1) 1)连接设备
    2) 2)启动 Uniflash ... 正在等待扫描设备
    3) 3)点击-按钮"开始"
    4) 4)单击-浏览
    5)搜索文件-打开(每个程序都启动!!!) 程序无法记住最后一个文件
    6) 6)点击按钮"加载映像"
    7) 7)点击按钮"Verify"


    FET-Pro430 Elprotronic
    1) 1)连接设备
    2) 2)启动 Lite FET-Pro430
    3) 3)点击按钮"Auto PROG"
    所有程序设置、固件文件等都将从上一会话中保存。 自动编程-将自动擦除检查、写入固件和检查固件。

    问题是哪个程序是最好的、哪个程序是 Dumb (答案:FET-Pro430 Elprotronic)、但是这个程序员现在不能使用它。

    4个简单按钮、而不是7个(每次都应重复)


    现在一个更有趣的问题是如何读取控制器固件:

    FET-Pro430 Elprotronic
    1) 1)连接设备
    2) 2)启动 Lite FET-Pro430
    3) 3)点击按钮"Read"
    4) 4)点击按钮"保存"

    我可以方便地读取所有控制器固件。

    0xFFD0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF 20 32 2E 30 03 09 20 19 | 2.0.. 。

    我可以使用标准搜索来查找特定字节或信息


    UniFlash
    1) 1)连接设备
    2) 2)启动 Uniflash ... 正在等待扫描设备
    3) 3)点击-按钮"开始"
    4) 4)单击- Memory
    5) 5)点击按钮"Read Target Device"- Wait...
    6) 6)我可以看到、我只能看到控制器存储器的一小部分。 为了让我看到更多内存-我需要按下"加载更多"按钮-我可以看到另一小段代码。 为了查看之前的数据、我还需要按下按钮"Load More (加载更多)"并等待时间来查看之前的代码页。

    在代码中搜索数据-根本不可能!!
    要获取代码0xFFD0、您需要按下按钮"Load More (加载更多)" 100-200次。
    如果我知道代码的地址,如果我不知道我需要的代码部分的位置,那么这个愚蠢的程序是完全无用的!

    现在、让我们看看0xFFD0处的数据-没有我要查找的数据-因为 DVN 以相反形式呈现在 LD-MD -现在您需要查看的不是正常日期03092019 -而是非生物条目09031920 "非常方便"

    7) 7)现在尝试保存固件-单击"Export"(导出)-您可以在此处选择二进制文件-您需要指定固件起始地址、您需要知道固件的确切大小。 如果不是我的设备,我如何知道所有这些信息。
    请务必指定保存文件的位置、否则程序会将所有内容保存在未知路径中。

    8)好的。 单击"生成"。
    我们得到一个二进制文件-为了查看该文件、我们需要再使用一个程序十六进制编辑器。

    二进制文件中的数据未与地址绑定、如果起始地址与0x00不匹配、则永远不会在所需地址处找到数据。

    现在、让我们看看旧程序的结果:
    :10FFD000FFFFFFFFFFFFFFFF20322E300309201934
    这里有一个地址、数据和数据按其应有的顺序进行记录。

    4个简单的按钮、而不是8个(每次都应该重复)、什么也不做!


    结论1)新程序-愚蠢和无用-我以前只需点击2-3次-现在需要2-3分钟。

    结论2)程序员是白痴的-因为它不能与旧程序一起工作。

    结论3)我花了我的钱去处理不可能处理的事情! 我不能再回来了,因为他是一个工作的人。 不可能使用它!

    结论4)现在我需要花更多的钱来寻找和购买一个正常的编程器 MSP-FET430UIF

    这只能放在架子上、回收站里、或者壁炉的火上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的投诉得到了很好的回应、我感谢您详细地提供您的反馈。 我一定会将此反馈传递给 CCS/Uniflash 团队、以便他们在未来的修订版本中牢记这些建议。 我同意您的看法 、FET-Pro430 Elprotronic 软件上的"MCU 读取"功能非常方便用户使用、能够以"易于阅读"的 TI-TXT 格式读取和导出代码、这将是 Uniflash 的一个很好的功能。

    现在、解决您对 FET-Pro430 Elprotronic 软件与 MSP-FET 兼容性的担忧。  FET-Pro430 Elprotronic 软件与 MSP-FET 兼容、我只需通过在 MSP430 MCU 之间加载和读取程序来确认我的末尾。 我不确定您遇到的问题是使用 GUI 刷写您的器件、但这应该是可能的。 您需要确保 GUI 编程设置正确(SBW 与4线制 JTAG、MCU 选择等) 并且 EVM 接头的位置支持所选的编程方法。   FET-Pro430 Elprotronic 软件由 Elprotronic 拥有、创建和维护、因此您可以访问他们的网站以使用他们的软件获得更多支持。

    https://www.elprotronic.com/

    MSP-FET 与所有 MSP430编程软件(例如 CCSUniflashIARFET-Pro430等)兼容、我希望您能够将其充分利用。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次进行。

    MSP-FET430UIF 与 Lite FET-Pro430 Elprotronic 搭配使用

    MSP-FET

    不适用于 FET-Pro430 Elprotronic

    在2台 PC 上检查。

    FET-Pro430 Elprotronic 未见 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我能够再次确认 Target Connection / Reset Option 窗口在设备管理器分配给 MSP-FET 的同一 COM 端口上标识了 MSP-FET:

    器件管理器识别您的 MSP-FET、在 Uniflash 中工作、但在 FET-Pro430 Lite 中不工作、这一事实表明问题出在 Elprotronic GUI 方面。 (下面是 一篇 E2E 文章 、介绍了一些客户如何联系 Elprotronic 获取技术支持)为了确认我们使用的是相同的 GUI 版本、我提供了 FET-Pro430 Lite SW 的"About Flash Programmer"窗口的屏幕截图:

    您是否能够确认您使用的版本相同或更新?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试版本。 3.1.

    和最后一个版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是您遇到问题的原因。 您使用的较旧版本可能与最新的 MSP-FET 不兼容。 您可能需要考虑更新到最新版本 的 FET-Pro430 Lite、以便获得最新的软件、器件和硬件支持。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所说-"以及网站5.6-7的最后版本"

    我尝试 FlashPro-430和 GangPro-430版本5.67  

    http://content.elprotronic.ca/downloads/MSP430-win.zip

    缺少 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我对您的理解正确、您将使用 GangPro-430版本5.67和 FlashPro-430版本3.1。 是这样吗?

    很抱歉、我们有误解、但我正在尝试确定您是否拥有 最新版本的 FlashPro-430 Lite、即版本3.4: https://www.elprotronic.com/collections/msp/products/fet-pro-430-lite

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在几天内没有收到您的回复,您是否能够确认您使用 的是最新版本的 FlashPro-430 Lite,即版本3.4: https://www.elprotronic.com/collections/msp/products/fet-pro-430-lite? 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将继续将此主题标记为"TI 认为已解决"。 如果需要更多支持、请随时发表评论并提供有关测试的更多详细信息。

    此致、

    Matt