This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F413:OUTP

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/861415/ccs-msp430f413-outp

器件型号:MSP430F413

工具/软件:Code Composer Studio

为该 outp()和 INP()编写函数的用户

OUTP (无符号端口、int 数据库)

int INP (无符号端口)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议先阅读用户指南、然后尝试此处的代码示例

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得确切的位置或页码   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南的第11章、请参阅上面的链接、介绍了数字 I/O 的功能

    也许您可以尝试从代码示例文件夹中获取代码示例 fet410_1.c、也可以从上面的链接访问。

    此致

    Lukas