主题中讨论的其他器件:MSP-FET、
您好!
我所面临的用例与链接的帖子类似-需要通过从外部闪存(SST25VF)读取新版本来现场更新 MSP 固件。
问题是:
1) 1)如果新版本损坏-如何执行 MSP430程序存储器擦除以加载回之前的版本?
2) 2)我希望我正确-固件会加载到程序存储器中、即
3) 3)当我完成1)和2)-下一步是将 BSL 代码加载到 BSL 中。 我很难确定如何实现这一点。 一些消息来源说、我可以通过 UART 通过 COM 端口逐字节发送它、并将其直接写入存储器、另一些消息说、自定义 BSL 应首先加载到 RAM、执行并写入闪存的 BSL 部分。
这是我第一次使用定制的 BSL、非常感谢您的帮助。
已经浏览 过 http://www.ti.com/tool/MSPBSL#step3、 slaa450f 和 slau319ab、但仍然需要指出一些问题。
此致、
Konstantin