This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:受控模式中支持的最大 SPI 波特率

Guru**** 2536640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/860212/msp430fr2476-max-spi-baud-rate-supported-in-slave-mode

器件型号:MSP430FR2476

尊敬的团队:

我们正在考虑在我们需要使用的新应用中使用 MSP430FR2476

a) 4个 SPI 的2个可经皮工作、其中4个2处于从模式、2个处于主模式、

I) 1个具有一个通信卡的 MSP430 SPI (作为从器件)、例如卡1 (作为主器件)

II) 1个 MSP430 SPI (作为从器件)与其他通信卡 say 卡2 (作为主器件)

III) MSP430的2个 SPI (作为主器件)、具有2个不同的 ADC、例如 ADC1和 ADC2

b) 2个 I2C、速率为(400kbps)

c) 2个 UART

另外、请告诉我们数据表中提到了 SPI 波特率计算的位置、因为我无法找到它

谢谢、

Ashish