This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:令人困惑的数据表、需要将该器件用作电容式触控界面

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/861265/msp430fr2110-confusing-datasheet-need-this-part-as-capacitive-touch-interface

器件型号:MSP430FR2110

您好论坛、

此器件具有8个 P1和4个 P2 I/O 引脚。 数据表顶部显示4个 P1引脚和4个 P2引脚具有中断状态。

在数据表 I/O 部分下面的细微打印中、对于 LPM3以下的中断、显示这些引脚具有"边沿中断:"状态。

略高于它所说的所有 I/O 引脚都具有通用中断状态、至少这种状态是这样的。

那么、这是什么? 我想将这些引脚中的 LPM3和8用于具有通用中断状态的电容式触控输入。

如果您知道答案、请告诉我!

感谢你能抽出时间、

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    端口1应该只有4个具有中断功能的引脚、您可以在 器件数据表的表6-2中找到这些引脚。 您可以发现 P1.0-1.3具有支持中断功能的 P1IFG.x。

    很抱歉让您对 6.11.15输入/输出图的信息感到困惑。 我将向团队提供反馈、以便在下次修订时更新此内容。