This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:将串联电阻器用于 LCD 设计以保护 ESD

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP430F47187, MSP430F427, TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/861150/msp430f6779a-using-series-resistor-for-lcd-design-to-protect-esd

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件: MSP430F47187MSP430F427TIDM-3PHMTR-tamp-ESD

请参阅 应用报告"SLAA530–2012年3月"第20页和第19页的图17

"2.3.3使用串联电阻的 ESD 保护
考虑一个 MSP430 IC 与易受 ESD 影响的 LCD (次级或
系统中的 ESD 残余应力)。 在这种情况下、LCD 引脚代表系统中的 ESD 入口点;
因此、建议在 LCD 引脚上放置串联电阻器。 发生 ESD 事件时的电流
串联电阻会限制最终冲击 MSP430 I/O 引脚的电流。 的值越大
电阻越低、接口 I/O 引脚上的残余电流就越低。"

我的问题是  

哪个 MCU 使用串联电阻器?

1.1 MSP430F6779A

1.2 MSP430F47187修订版 A

1.3 MSP430F427修订版 G

2.为什么 TIDM-3PHMTR-tamp-ESD 不使用串联电阻器? 请参阅第42页的"TIDU817–2015年3月"原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    ESD 保护是为了使您的系统更加稳健。 您可以添加 ESD 二极管、电容或电阻器来限制损坏。

    ESD 保护具有不同的级别。 这主要是因为您需要通过 ESD 测试。

    TIDM-3PHMTR-Tamp-ESD 不是产品、因此它不进行任何 ESD 测试。 主要是为了确保功能而非稳定性。

    伊斯天