This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:用于 TSS721A 测试的 MBUS 主模块

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/860628/tss721a-mbus-master-module-for-tss721a-test

器件型号:TSS721A

尊敬的先生:

我将测试 TSS721A、但我没有任何 MBUS 主信号发生器。

您是否有任何想法来生成它或提供 MBUS 主模块的任何破裂制造商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    MBUS 协议可能需要自行实施。

    此帖子可能对您有用:

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-msp430/f/167/t/327065?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MBUS%20430

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我不能进入这个威斯特。

    它显示"访问被拒绝(注意:显示此消息的常见原因是线程被删除)"。

    可以将屏幕复制到我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    此帖子中的信息是为了回答我们没有 MBUS、需要用户 自行实施。

    此帖子中的有用信息:

    ----------------------------------

    我与我们的计量团队交谈、遗憾的是、这听起来好像没有任何使用 TSS721的软件示例。 他们说、这基本上只是将 MBUS 信号转换成 UART 模块可以处理的内容、但除此之外、很遗憾 、MBUS 协议处理我认为您必须自行实现。

    ------------------------------------

    此致

    Johnson