This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:在 MSP430FR6989 LaunchPad 开发套件上测试超低功耗模式

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855687/msp430fr6989-testing-ultra-low-power-mode-on-msp430fr6989-launchpad-development-kit

器件型号:MSP430FR6989

您好!  

我正在 MSP430FR6989 LaunchPad 开发套件上测试超低功耗。 我发现低功耗模式(LPM2、3、4)中的电流过高。 大约大于300uA。  

我不确定我的软件代码中是否有任何错误。  

那么、它是否有任何用于在 MSP430FR6989 LaunchPad 上测试超低功耗模式的示例代码? 请与我分享。 谢谢你。  

BR、

CCφ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCφ、

    您是否将所有未使用的 GPIO 配置为输出并将其驱动为低电平?

    您如何在此 LaunchPad 上测量电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Dennis Lehman"]

    您好、CCφ、

    您是否将所有未使用的 GPIO 配置为输出并将其驱动为低电平?

    您如何在此 LaunchPad 上测量电流?

    [/报价]

    我遇到了相同的问题。  我尝试通过线程代码来初始化 IO 和时钟32K。 并将 IO 设置为输出逻辑0。 我面临同样的问题。

    我使用能量跟踪来测量电流并移除跳线 TX、RX 和 SPY 双导线。 在我测试时、它不能低于200uA。

    如果您的示例代码可以使其低功耗接近规格、请与我分享。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它确实看起来好像在这里发生什么、尤其是在 LPM4中有大电流时(CPU 关闭、所有时钟关闭)。

    我目前无法使用 FR6989LP 来测试此问题。  让我问一下、我会回来找您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得从示例 msp430fr69xx_lpm3_03.c 中获得了良好的结果:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AODBIFN0iE4kbWJo8CvRig__IOGqZri__LATEST

    LaunchPad 具有32kHz 晶体、这很方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kotkajorn、

    Bruce 的建议是否有用、或者您是否仍然看到了异常电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotkajorn、您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回复、是正常的! 我可以降至接近规格的8uA。

    非常感谢!

    Kotkajorn V.