This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F413:LCD 存储器映射

Guru**** 2553140 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/859779/ccs-msp430f413-lcd-memory-mapping

器件型号:MSP430F413

工具/软件:Code Composer Studio

const char digit[40]=

0x11、0x11、//"0" LCD 段 A+b & c+d =低两个字节
0x11、0x00、//"0" LCD 段 e+f & g+h =高两个字节
0x10、0x01、//"1"
0x00、0x00、//"1"

如何解码该值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 UG。 您可以找到此器件:

    数字[40]中的数据保存到 LCDMEMx 中。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要该表计算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有计算。  只需一对一匹配即可。 这部分代码用于控制 COM 和 SEG。 我为你圈了。

    您只需查看我们的 UG 和 LCD 的数据表即可。   

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不介意、您可以用一个或两个示例给我示例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请先查看我们的 UG (https://www.ti.com/lit/ug/slau056l/slau056l.pdf)。 您所需要的一切都在这里。

    如果您有任何具体问题。 我愿意回答。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能了解如何相对于 Port4 (msp430f413)连接 COM0。

    如何启用 COM0 (msp430f413)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 UG 中的。 COM0与端口4没有关系。

    如果要控制 COM0、则需要设置 LCDMEMx 的第一个位、即偶数。

    由于这个 E2E 主题已经解决、我将关闭这个主题。

    伊斯天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我能否获得转诊代码

    LCDM1 = 0x00;

    LCDM2 = 0x02;

    LCDM3 = 0x04;

    LCDM4 = 0x06;

    通过这种方式、我希望传递这些值或任何其他方式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们拥有的所有示例代码。

    e2e.ti.com/.../fet410_5F00_lcd_5F00_01.c

    e2e.ti.com/.../fet410_5F00_lcd_5F00_02.c

    e2e.ti.com/.../fet410_5F00_lcd_5F00_03.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MSP430中:这是什么  

    为 LCD 设置 Rxx 和 COM 引脚

     在 COM0中显示哪个数字  

    在 com2中显示哪个数字  

    在 COM3中显示哪个数字

    在 COM4中显示哪个数字  

    我能否获得这些任何一个示例代码的任何原理图和视频  

    MSP-FET430P410演示- LCD、在 STK/EVK LCD 上显示"6543210"
    //
    //说明:在 MSP-EVK430S320 LCD 上显示"6543210"。
    // ACLK = LFXT1 = 32768、MCLK = SMCLK = DCOCLK =(121+1) x 2 x ACLK = 7995392Hz
    ////////* ACLK 需要 XIN 和 XOUT 之间的一个外部手表晶振*//
    //
    //连接 MSP430 -> LCD
    //--------------------
    //
    // T.I. TI MSP-EVK430S320
    // MSP430x41x MCU STK/EVK 6.5位4多路复用器 LCD
    //#T218010
    //---------- --------
    //| COM3 |--- |2 COM4 |
    //| COM2 |--- |1 COM3|
    //| COM1 |--- |3 COM2 |
    //| COM0 |--- |4、20 COM1 |
    //| SEG0 |--- |19 |
    //| SEG1 |--- |18 |
    //| SEG2 |--- |17 |
    //| SEG3 |--- |16 |
    //| SEG4 |--- |15 |
    //| SEG5 |--- |14 |
    //| SEG6 |--- |13 |
    //| SEG7 |--- |12 |
    //| SEG8 |--- |11|
    //| SEG9 |--- |10 |
    //| SEG10|--- |9|
    //| SEG11|--- |8|
    //| SEG12|--- |7|
    //| SEG13|--- |6|
    //| SEG14|--- |5 (位 C、E、H |
    //|||第7位的|)|
    //||---
    //||
    //----------
    //
    //注意:MSP430上的引脚 R03必须连接到 GND
    //
    // M. Buccini
    // Texas Instruments Inc.
    // 2005年2月
    //使用 CCE 版本:3.2.0和 IAR Embedded Workbench 版本:3.21A 构建
    //
    #include

    const char digit[10]=

    0xB7、/*"0" LCD 段 A+b+c+d+e+f */
    0x12、/*"1"*/
    0x8F、/*"2"*/
    0x1f、/*"3"*/
    0x3A、/*"4"*/
    0x3D、/*"5"*/
    0xBD、/*"6"*/
    0x13、/*"7"*/
    0xBF、/*"8"*/
    0x3F /*"9"*/
    };

    int main (空)

    int i;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗计时器
    FLL_CTL0 |= XCAP14PF;//配置负载电容
    LCDCTL = LCDP2 + LCD4MUX + LCDON;// STK LCD 4-Mux、段 S0-S27
    BTFTL = BTFRFQ1;// STK LCD 频率= ACLK/128
    P5SEL = 0xFC;//为 LCD 设置 Rxx 和 COM 引脚

    对于(;)

    对于(i=0;i<7;+i)//显示"6543210"
    LCDMEM[i]=位[i];

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 LCD:设置 Rxx 和 COM 引脚  意味着 为     相关 引脚选择 LCD 功能。 您可以在 UG 中找到 PxSEL 的说明。

    我能不能获得这些示例代码的任何原理图和视频:不,我们只能在这里找到。 示例代码、数据表和 UG 是您的好友。

    大家好、您的问题远远超出了这个主题。 我不希望这个线程没有结束 我将关闭它。

    请先仔细阅读 UG 和原理图。 这将大大节省您的开发时间。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM1的情况如何

    我要启用哪个位

    示例:LCDMEMx 的第一个位、它是偶数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 COM1、请参阅 COM0的集合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的数据不清楚。 请发送相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,正如我以前说过的,没有其他文件。 仅 UG、数据表。