This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:最坏情况下的最大可能电流消耗

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858843/msp430fr5969-sp-maximum-possible-current-draw-under-worst-case-conditions

器件型号:MSP430FR5969-SP

对于 MSP430-FR5969-SP MCU,它可以消耗的绝对最大电源电流是多少?  这是针对最坏情况分析的,不是我们将要运行的典型低功耗模式,而是它可以消耗的最大绝对值(所有运行的设备、最大频率、所有使用的引脚等)。  我现在已经为5mA 预算了。   

我必须确保在最坏的情况下、由于设计中可能出现的任何异常、我们的电源系统设计能够适应这种情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当温度较高时、MCU 将消耗更多功率。 您是否会在105C 下使用此 MCU?

    2.周围电路也将驱动来自 MCU 的电流。 我们是否需要计算该器件?

    我们拥有的所有数据都在数据表中、对于某些外设、我们没有最大电流数据。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    正如伊斯天所说、我们没有最大电流规格。  我能做的最好的事情是浏览数据表、并尝试给出我个人的最坏情况估计:  

    I-AM FRAM 电流(工作模式、16MHz 0%高速缓存命中率):~3mA

    大多数模块的电流消耗(表4.9)=~72.5uA/MHz =~1.2mA (@ 16MHz)

    HXFT 晶振:~ 0.25mA

    ADC (表4-22):~μ V.23mA

    启用 ADC REFOUT:~1.8mA  

    JTAG/SBW:~0.1mA

    总最坏情况(资产)=~6.5mA

    需要注意的一些事项。

    1. REFOUT 相当高、但我认为这是由于这个内部基准可被路由至 VREF+供外部使用。  如果未连接/使用、则我认为 REFOUT 最大电流应更低。
    2. 每个 MSP430 GPIO 可提供高达5mA+的驱动电流。  此处显然未考虑该电流。

    但愿这对您有所帮助。  

    谢谢、

    JD