This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:3.3V Vcc 时的高电平输出电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858671/msp430f6779a-high-level-output-voltage-at-3-3-vcc

器件型号:MSP430F6779A

如何找到适用于 MSP430F6779A 的3.3Vcc 高电平输出电压(请参阅 MSP430F6779A 的数据表)? 如图5-5所示、它的额定电压高达3.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    我没有完全理解这个问题。  这是您想要的吗?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    是的、我们看到这个仅包含3.0V 电压的表。但我们需要找到3.3V 电压下的高电平、低电平输出电压值

    谢谢、

    纳塔波尔·K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    上表将是确定电压的最佳资源。  遗憾的是、我们无法对所有可能的场景进行规格说明、必须选择最常见的场景。   3V 和3.3V 之间的差值应尽可能小。   

    您是否对输出电压有特定的顾虑?  您是否尝试驱动相当高的电流?   

    谢谢、

    JD