This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749:具有 MSP430F6749的 EMDC?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6749, MSP430F6749A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/859051/msp430f6749-emdc-with-msp430f6749

器件型号:MSP430F6749

 是否有任何方法可以将适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心与 MSP430F6749结合使用。 由于我发现器件型号支持 EMDC、如下图所示。

谢谢、

纳塔波尔·K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    在用户指南中、说明支持 MSP430F67xx 系列。

    但在软件中、没有 F6749选项。

    让我与 TI 专家再次核实、并尽快向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    感谢您的方便、我仍在等待我们专家的回复。 您将不断了解最新信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    F67xx (1)(A)系列的变体太多、无法在 EMDC GUI 中单独添加它们、因此我们刚刚添加了明星器件。

    您可以在 EMDC GUI 中选择 F6779器件并按照 F6749的方式对其和4个 SD ADC 进行配置。 然后,在从 EMDC GUI 生成代码并将项目导入到 CCS 中之后,只需在项目设置中将器件从 F6779更改为 F6749,保存更改并在 CCS 中重建项目。

    这将有所帮助。 如果可能、我们应该让客户使用 A 版本 MSP430F6749A。