This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:TM4C129ENCPDT 用于在 MSP432E401Y Launchpad 上进行调试(xds110)。 是否可以通过移除 J101连接来单独对 TM4C129ENCPDT 进行编程?

Guru**** 2587275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/860534/msp432e401y-tm4c129encpdt-is-used-for-debugging-xds110-on-msp432e401y-launchpad-can-i-program-tm4c129encpdt-separately-by-removing-j101-connections

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

我移除了 J101连接以断开两个电路板、并将 XDS110调试探针连接到 J102以在 TM4C129ENCPDT 中加载代码(在 CCS 中为闪烁) 、但这会产生此错误-  无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

我尝试更改 JTAG 设置、但它给了我相同的错误。 您能告诉我问题是什么?

您能否提供加载到 TM4C129ENCPDT 中用于调试的固件?   

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divashree、

    J102用于使用 LaunchPad 上的 XDS110来调试另一个电路板。  它不用于对 XDS110中的 TM4C129E 进行编程。  用户指南的第2.3.1节提供了更多信息: www.ti.com/.../slau748

    此致、

    John