This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSPCAPTDSNCTR:用户界面文本和图形大小在具有4K 显示屏的 Windows PC#39上太小

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/860029/faq-mspcaptdsnctr-user-interface-text-and-graphic-size-too-small-on-windows-pc-s-with-4k-displays

器件型号:MSPCAPTDSNCTR

如果您的 Microsoft Windows 10 PC 配备4K 显示屏、并且正在使用 TI 的 CapTIvate 设计中心超声波传感设计中心电能测量设计中心 软件工具、则本文适用于您。

许多新笔记本电脑上出现4K 显示屏、导致一些令人沮丧的用户体验、某些软件包无法针对显示屏和操作系统设置正确缩放图形界面。  在某些启用了4K 显示屏和 DPI 缩放功能的 Windows 10 PC 上、上述支持多种基于 TI MSP430的传感和测量产品的软件工具可能会在未应用适当缩放的情况下启动、从而导致字体和图形尺寸非常小、用户无法轻松读取。  如果您在 PC 上运行最新版本的 Java 运行时引擎,则可能不会遇到此问题。  但是、如果您运行的是较旧版本、则很可能会遇到它。

要纠正此问题、请在 Windows 10中执行以下步骤:

  1. 右键单击要用于启动工具的桌面或开始菜单快捷方式、然后选择属性
  2. “属性”窗口中,选择“兼容性”选项卡。
  3. "设置"下、选择"更改高 DPI 设置"。
  4. 打开的新“属性”窗口中,选中“覆盖高 DPI 缩放行为”复选框。
  5. 在同一窗口中,将“Scaling Performed by:(执行缩放操作:)”下拉菜单更改为“System (系统)”选项。

进行这些更改后、启动该工具。  这些步骤会使 Windows 系统对界面面板应用适当的图形缩放。