This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459-HIREL:可靠性和辐射信息

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858216/msp430f6459-hirel-reliability-and-radiation-information

器件型号:MSP430F6459-HIREL

大家好、关于此器件型号、我想了解是什么使其成为"高可靠性"器件、它只是 MID 功能吗?

该组件是否需要进行更详尽的资质审核测试?  

此组件是否有任何辐射测试数据?

谢谢、此致、

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请给我几天时间来看看这个问题、然后返回给您。 感谢您的耐心等待。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、我还会再来的。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    我仍在寻找有关高可靠性器件的更多信息。 请给我多几个工作日来回复您。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    我相信 我们没有针对 F6459-HIREL 器件进行任何辐射测试、我相信我们只有针对航天器件进行此测试。

    我能够收集有关高可靠性器件的一些附加信息。

    与标准 F6459目录版本的主要区别在于:

    • 宽运行范围:-40°C 至105°C
    • 受控基线
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造场所
    • 金键合线(与目录中的铜相比)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    此致