This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:辐射和可靠性信息

Guru**** 2589330 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430F5438A-EP, MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858214/msp430f5438a-radiation-and-reliability-information

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR5969-SP

大家好、我的问题包括两个器件型号:MSP430F5438A 和 MSP430F438A-EP。

-除了 EP 版本的空间支持之外、这两个版本之间有何区别?

-是否有关于任何部件的辐射测试信息?

- EP 版本是否具有比正常版本更多的测试?

谢谢、此致、

Gabriel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请给我几天时间来看看这个问题、然后返回给您。 感谢您的耐心等待。

    MSP430F5438A-EP 器件登录页面的"技术文档"选项卡中列出了辐射和可靠性报告、供您参考。 这是您的客户想要的吗?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    感谢您的回答、确实有一个辐射和可靠性报告选项卡、但我在这些报告中没有找到任何辐射信息。

    关于其他可靠性测试、我找不到常规 F5438A ( https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800&partNumber=MSP430F5438AIPZ 中的认证)和 F5438A-EP 之间的任何主要差异、对于物理尺寸、键合强度和电气特性鉴定等物理测试是安全的。  

    因此、我的问题是、EP 器件的资质认证有什么真正的区别? 是否可以保证报告中的测试是在为 EP 订购的大量组件中执行的?

    感谢您努力回答这些问题

    此致

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    我仍在寻找有关我们的-EP 器件的更多信息。 请给我多几个工作日来回复您。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    我相信 我们没有针对 F5438A-EP 器件进行任何辐射测试、我相信我们只有针对我们的航天器件 MSP430FR5969-SP 进行辐射测试。

    我能够收集有关高可靠性和 EP 器件的一些附加信息。

    与标准目录版本的主要区别在于:

    • 宽工作温度范围:-40°C 至125°C (Q 级温度)、-55°C 至125°C (M 级温度)
    • 受控基线
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造场所
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 增强的 HAST 测试和可靠性报告
    • 产品可追溯性
    • 金键合线(与目录中的铜相比)
    • BGA 上的 SnPb 焊球(BGA 封装为 NRND)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    此致