This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:复位时 RTC 延迟

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/859160/msp430f5659-rtc-delay-when-reset

器件型号:MSP430F5659

我们注意到、MSP 的 RTC 在每次硬复位或软复位时都会延迟。 在软复位(软件 BOR)时、它会延迟约300ms、在硬复位(nRST 引脚置为有效)时、它似乎会延迟复位引脚置为有效的时间。

这是正常行为吗?

是否有办法避免这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、MSP430的时钟需要一些时间才能保持稳定。

    如何测试此问题。 它会影响什么?

    您能否发布您的代码? 我希望我可以为您优化它。  

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题的原因。 也就是说、备份电源的自动切换不会在软件 BOR 上发生、也不会在 nRST 引脚被置为有效时发生。 解决方法是在触发复位之前手动启用备用电源(BAKCTL |= BAKSW)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、您正在使用 RTC_B?

    伊斯天