This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/859655/ccs-msp430g2553-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Windows 10上遇到此问题。 我安装了 Ubuntu 18.01、同样存在问题。

我在两个操作系统上尝试了第二块卡。 LaunchPad 的全部目的是向 MSP430获取代码、但无法完成。

帮助!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您可能不会在计算机中安装 MSP 驱动程序、您可以在 Windows 10上的设备管理器中进行检查。

    附加此驱动程序:

    www.ti.com/MSPdrivers

    此致

    Johnson