This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于“TIDM-1PHMTR-ESD”,,下面是有关电流互感器的问题。

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, TIDM-1PHMTR-ESD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857988/for-tidm-1phmtr-esd-here-is-a-question-about-the-current-transformer

主题中讨论的其他器件:MSP430F6736TIDM-1PHMTR-ESD

尊敬的 TI

我  已经阅读  了 slaa517e,、     这是使用 MSP430F6736 (A),的单相电子电表的双重实现、简而言之 称为  TIDM-1PHMTR-ESD。

我 对电流互感器有疑问。

我最近正在使用 MSP430F6736执行有关仪表的项目。 我发现、如果像下图那样测量脉动直流电流、我测量的结果将是错误的。  

横向轴是时间轴、垂直轴是电流轴。

我尚未购买名为 TIDM-1PHMTR-ESD 的仪表。

但是、我想知道 TI 制造的此仪表是否可以测量上图所示的波形。

如果答案是"是"、那么您能告诉我 该仪表上使用的电流互感器的类型或品牌是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流互感器(CT)用于测量交流电流、而不是直流电。 仪表测量的电流信号脉动的目的是什么? 您是否尝试测量直流或交流信号?

    如果您尝试测量直流信号、则需要将 CT 替换为可在 EVM 上执行的分流电阻器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我几天内没有听到。 是否有任何更新?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将继续将此主题标记为"TI 认为已解决"、如果情况并非如此、请随时发表评论并提供对之前问题的任何更新和答复。

    此致、

    Matt