This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:LCD 电荷泵3.3V 至3.6V

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/856457/msp430f6779a-lcd-charge-pump-3-3-v-to-3-6-v

器件型号:MSP430F6779A

请参阅 MSP430F6779A的数据表(SLAS982A)、如下图所示。

如果 LCD 电压从3.3V 升至3.6V、该怎么办?此表中的哪些值将发生变化?

它发生了多少变化?

以及如何计算变化的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    让我来看看这一点、为您提供确切的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    该配置没有数据。

    您要将什么 VCC 用于此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    交流电源正常时使用3.3V Vcc 电源、断电时使用3.3V 备用电池。 或者、您是否有其他关于将3.3V Vcc 与 LCD 电荷泵配合使用的建议?

    谢谢、

    纳塔波尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    可能是 ICP (负载)电流。 它的最小值为50uA、但没有典型值或最大值、因此我假设它可能会有所不同、具体取决于 LCDCPEN 和 VLCDx 选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    我正在检查您是否对 LCD 模块有任何其他问题。

    我假设您有您需要的答案、因此我将把这个问题标记为已解决。
    如果不是这样,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题,或者如果您有一个新的“不相关”问题,请打开一个新的帖子。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。