This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:LPM3和 LPM3.5电源电流

Guru**** 2394065 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/856396/msp430f6779a-lpm3-and-lpm3-5-supply-currents

器件型号:MSP430F6779A

我℃在 MSP430F6779A 上使用 LPM3和 LPM3.5、而我们选择的电源和电池是3.3V 的电源电压。因此、我想在工作温度@50 μ A 时找到实际电源电流。 但在数据表中(请参阅数据页编号 SLAS982A )没有在我提到的条件中指定值。

那么、我的问题是在以下情况下、这两种低功耗模式的电源电流数量是多少:LPM3 (晶振模式)和 LPM3.5?

℃电源电流@25 μ A、Vcc = 3.3V
-℃和最大电源电流@50 μ A、Vcc = 3.3V

我如何计算或估算这些电源电流的数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    在 F6779A 数据表第5.0节中、规格在制造过程中在各个表中所示的条件下进行了测试。  除非另有说明、否则它们通常为@3.3VDC 和@25C。  不同温度下特定规格的数据不可用。

    我预计数据表中显示的 VCC 规格在温度升高时将更高@25C。

    遗憾的是、没有计算或估算该值的公式、因此我建议您对一些器件进行采样并自行执行温度表征。  您测量的设备越多、您将获得的数据传播就越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    很抱歉、我的时间很长、消失了。 我可能会按照您的建议执行测试。 但是、如果您也可以为我们测试您的样片、那将非常棒。

    非常感谢您的回复、

    纳塔波尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    遗憾的是、我无法立即访问其中一个器件、也无法测试@ 50C。