This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2040:如何替换 EMDC 生成的代码

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858988/ccs-msp430i2040-how-to-replace-emdc-generated-code

器件型号:MSP430I2040

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 EMDC 生成了代码。

根据我们的应用编辑了代码。

现在、随着要求的改变、我们需要更改分流器(电流测量)。

因此、我再次使用 EMDC 生成了代码、并更改了分流值。

现在、我是否需要根据应用程序再次编辑代码、或者我可以替换原始编辑代码中的几个文件?

请就此为我提供指导。

谢谢、

Anuradha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、

    我不能完全确定您对原始 EMDC 生成的代码进行了哪些更改来满足您的应用要求、但是如果您想继续使用具有最新分流配置的自定义项目、最好使用代码比较工具、 例如 Beyond Compare 或 Code Compare、以查看最初生成的 EMDC 代码和最近重新配置的 EMDC 生成的代码之间的具体变化。

    确定具体差异后、您可以将这些更改复制到您已修改的自定义项目中、这样您就不必重新执行整个过程。

    此致、

    Matt