This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:什么是 AVSS?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858363/msp430fr2355-what-is-avss

器件型号:MSP430FR2355

 《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》中引用了 AVSS、但 AVSS 不会引出至引脚。  AVSS 是否与 DVSS 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、你是对的。 AVSS 和 DVSS 在器件内部连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢您的快速响应。  TI 可能希望考虑将其放在数据表或用户指南中的某个位置。  特别是由于某些 MSP430具有用于 AVSS 的外部引脚。

    再次感谢、

    David