请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5131 MSP430专家、您好!
我想通过 MSP430生成两个具有180°相移的400kHz 时钟、时钟的高电压为5V、低电压为0V。 您可以 推荐器件并为我提供代码教程吗?
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP430专家、您好!
我想通过 MSP430生成两个具有180°相移的400kHz 时钟、时钟的高电压为5V、低电压为0V。 您可以 推荐器件并为我提供代码教程吗?
Kevin
尊敬的 Kevin:
这就是支持5V I/O 的所有 MSP430
这是您可以参考的代码。
e2e.ti.com/.../MSP430F51x2_5F00_ta0_5F00_16.c
伊斯天