This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2633, CAPTIVATE-PGMR, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854600/msp430fr2633-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2633MSP430WARECAPTIVATE-PGMRMSP430F5528

你好。

我指的是以下原理图。

MSP430Ware_3_80_07_00\examples\boards\MSP-CAPT-FR2633\MSP-CAPT-FR2633_Hardware_Design_Files\Hardware\CAPTIVATE-FR2633\CAPTIVATE-FR2633_REV_C_Schematic.PDF

MSP430Ware_3_80_07_00\examples\boards\MSP-CAPT-FR2633\MSP-CAPT-FR2633_Hardware_Design_Files\Hardware\CAPTIVATE-PGMR\CAPTIVATE-PGMR_REV_C_Schematic.PDF

EZFET_SBWTCK_TST、 EZFET_SBWTDIO_RST 信号在"MSP430F5528 eZ-FET MCU"上似乎标有"X"。

EZFET_TXD、 EZFET_RXD 信号在 "MSP430F5528 eZ-FET MCU"和"编程器边缘连接器"上似乎标有"X"。

这是否意味着它们已断开连接? 还是拼写错误?

使用复位 IC 时、应如何将复位 IC 连接到 EZFET_SBWTDIO_RST 线路?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    感谢您的发帖。

    我们将为您研究这一问题、尽快回复您。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    感谢你的答复。

    你有更新吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    它们都是连接的、我认为"X"是 当您在页面中仅连接一侧时在原理图中显示的方式。

    以下是连接:

    PGMR 电路板上有两个 MSP430F5528器件:

    • 一个用作 EZFET (此电路板具有 EZFET_SBWTCK_TST、 EZFET_SBWTDIO_RST、 EZFET_RXD EZFET_TXD 和 EZFET_RXD EZFET_RXD)
    • 一个用作 HID 桥(该板具有 BRIDGE_RXD、 BRIDGE_TXD、 BRIDGE_SDA、 BRIDGE_SCL)  

    在 PGMR/FR2633 "程序设计器边缘连接器"上、我们有:

    将 PGMR 和 FR2633 MCU 板与连接器连接时、会连接以下引脚:

    • EZFET_SBWTCK_TST (转至 FR2633 EZFET_SBWTCK_TST)
    • EZFET_SBWTDIO_RST (转至 FR2633 EZFET_SBWTDIO_RST)
    • BRIDGE_RXD (转至 FR2633 UCA00RXD)
    • BRIDGE_TXD (转至 FR2633 UCA00TXD)
    • BRIDGE_SDA (转至 FR2633 UCB0_SDA)
    • BRIDGE_SCL (转至 FR2633 UCB0_SCL)

    如果您想使用 EZFET_RXD 和 EZFET_TXD 反向通道 UART 功能、则需要断开 PGMR 和 FR2633电路板的连接、并使用跳线连接它们。  

    有关如何连接 EZFET_SBWTDIO_RST 线路、我建议遵循 FR2633 MCU 电路板设计。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    感谢你的答复。

    我知道每个 EZFET_SBWTCK_TST、 EZFET_SBWTDIO_RST、 EZFET_RXD EZFET_TXD 和 EZFET_RXD EZFET_RXD 信号都已连接。

    但我无法理解原理图中"X"的用途。

    所有“X”信号是否相互连接?

      在以下文档中、MSP430F5528的 BRIDGE_TEST 信号如何?

    我不知道为什么在 BRIDGE_TEST 信号而非 BRIDGE_TCK 信号上标记"X"。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Yiding、

    你有更新吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我正在与执行"x"原理图的团队进行核对。

    在2线制中、SBW TCK 连接到测试信号、对于 MSP430、我们将该引脚称为 TEST/SBWTCK。  

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    "X"是 Altium Designer 中的一个用于放置非专用无 ERC 的功能。

    No ERC 对象是一个设计指令。 它被放置在电路中的一个节点上以抑制 编译原理图项目时检测到的所有报告的电气规则检查警告和/或错误违反条件。 在您知道会生成警告的电路特定点(例如未连接的引脚)、使用 No ERC 故意限制错误检查 、同时仍对电路的其余部分进行全面检查。

    由于某些引脚仅在原理图的一端连接、因此我们使用此功能来限制开发期间的错误检查消息。

    谢谢、

    是的