请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2475 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 driverlib 对 msp430fr2475进行编程、并且我遇到了中断向量问题。 我使用的是 CCS v9.2。
显然、编译器会在 legacy.h 文件中查找中断矢量、但并非所有矢量都在其中定义、例如"timer A"矢量。
编译器向我抛出"预期的标识符"错误。
我尝试在 legacy.h 文件中定义缺失的向量、但它不起作用。
我以前从未遇到过中断问题、这是我第一次使用 CCS v9.2、因为我一直在使用 CCS 6.2。
在 msp430fr2475.h 文件中定义了所有向量。 但我不知道如何使用它。
可以帮帮我吗?