This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:我是否可以选择将微控制器引脚重新编程到 UART 模块?

Guru**** 2769205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855364/msp430f5132-do-i-have-an-option-of-reprogramming-microcontroller-pin-to-uart-module

器件型号:MSP430F5132

您好,

对于一个项目、我将使用 MSP430F5132IDA 微控制器。 该设计是从 TI 获取的。 我将微控制器部分的原理图随附于此 post.e2e.ti.com/.../schematic_2D00_4.pdf

我的问题是、我对该微控制器非常陌生(以前仅使用 TI 的 TM4C)、而且我的项目期限仅为1周。 我必须使用可用引脚在此控制器上实现 UART 通信。 那么、我能否使用端口映射控制器将 UART 模块连接到可用引脚?

谢谢

此致

Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在用户指南第430页中找到端口映射器的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrno Soli、

    感谢您的回复。

    此致

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候 Lukas Badura、

    感谢您的指导。 我需要另一个帮助。 我的项目将从12月开始、我之前从未在 MSP430F51321DA 工作过。 在12月之前、我想熟悉微控制器。 您能告诉我任何开发板(成本不高)的实践吗? 我在互联网上搜索、但有其他 MSP IC 的电路板。

    谢谢

    此致

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    我建议在这里使用该板

    这与 F5132相当、它是同一个器件平台。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lukas、

    感谢您的指导。

    谢谢

    此致

    Bhushan