This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR58671:有关 FRAM α 粒子硬度的白皮书

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857954/msp430fr58671-white-paper-on-alpha-particle-hardness-of-frams

器件型号:MSP430FR58671

您好!

我的客户阅读了 一些有关 TI FRAM 器件的文献、其中指出其不受辐射(软错误)影响的能力。  (参考: http://www.ti.com/lit/ml/slat151/slat151.pdf) 

‘ve常见问题解答提到,α 射线命中可能会改变 FRAM 单元的极性,这是“不太可能”的。

是否可以向我提供有关 FRAM (用于 MSP430)α 粒子硬度的任何技术细节或研究数据?

塞贝斯蒂语

现场应用程序专员  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebestian、

    由于它是 SER (软错误率、与辐射效应相关)相关的问题、因此超出了我们  的知识范围。 请按照以下准则通过客户支持中心提交 SER 相关请求。

    使用 新的在线支持 Web 表单将 SER 数据/查询请求提交至销售支持热线。  

    1)     1)创建新问题、然后选择"质量、可靠性、环境"

    2) 2)     在说明部分、请确保您提供了完整的可订购 TI 器件型号。

    3)     并说明您对 SER 的详细问题或询问(例如:有关 FRAM α 粒子硬度的技术详细信息或研究数据(用于 MSP430))。

    伊斯天