This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:MSP430®︎IQmathLib 版本01.10.00.05是否支持 MSP430FR2355?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854289/ccs-msp430fr2355-does-msp430-iqmathlib-version-01-10-00-05-support-msp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

   MSP430RegisteredIQmathLib 版本01.10.00.05是否支持 MSP430FR2355?

  如果 支持 MSP430FR2355、"\MSP430\IQMATHLIB_01_10_00_05\libraries\CCS"下的哪个库应链接到工程?

    您能否提供有关如何使用 MPY32以 C 语言实现乘法运算的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IQMath 库支持所有 MSP430器件。 请在此处找到 CCS 内资源的屏幕截图。 在这里、您可以找到用户指南、该指南更详细地解释了如何将库应用到您选择的 MSP430器件。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

        感谢您的回复。

        实际上、我 已经阅读了本用户指南。 但是、我不知道我应该根据2.3.1 (4xx、或者5xx 和6xx?)将哪个库添加到项目中。 在"\MSP430\IQMATHLIB_01_10_00_05\libraries\CCS"下有许多文件夹、我不知道哪个.lib 适用于 MSP430FR2355。

        除此之外、根据以下屏幕截图、我在 IQMATHLIB_01_10_00_05的支持列表中找不到 MSP430FR2355、该屏幕截图可在 您的屏幕截图中的 IQmath 库/发布说明下找到。 您能帮助确认一下吗?

        如果在代码中使用_IQNMPY()、代码是否会使用 MPY32? 如何确认这一点?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    虽然未列出、但这些库也应支持 FR2355。 FR2xxx 具有 MSP430X CPUx

    我们的同事正在使用 MPY32_5xx_6xx_CPUx.... MSP430FR2633的库已成功实现、这是一款具有与 MPY32相同架构和特性的器件。 因此、这也适用于 MSP430FR2355。

    请在此处查看我们的 CapTIvate 设计中心为 MSP430FR2633提供的功能。

    3.要验证实现,您可以查看相应函数的反汇编。 您可以在其中看到编译器是使用基于软件的计算、还是访问 MPY32寄存器。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    根据您的假设、您的问题已得到充分回答、我将关闭此主题。 如果您需要有关此方面的其他支持、请告知我们。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

       非常感谢。 感谢你的帮助。