This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE223:交错有源钳位反激式转换器

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857800/msp430afe223-interleaved-active-clamp-flyback-converter

器件型号:MSP430AFE223

根据图、我们提供直流电压作为交错有源钳位反激式转换器模块的输入、并向交错式模块中的 MOSFET 提供 PWM 信号以进行开关。 PWM 信号由具有固定频率57KHz 和50%占空比的微控制器生成、然后我们得到类似于三角波形的输出。 实际上、我们将需要一个像给定图这样的输出、以便向开关 MOSFET 提供哪种类型的 PWM 输出、因此我们获得了交错有源钳位反激式转换器的适当输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashvin、

    您似乎正在尝试生成全波整流器类型的输出。 我建议:

    调制 PWM 占空比。 您将需要改变占空比、而不是将占空比保持在50%。 例如、将占空比从10%更改为90%、然后再返回10%以获得"arch"效应。

    2.您将需要一些无源滤波器来平缓 PWM 输出(符合规格的某种 RC 电路)。 这将使波形平滑。

    您将需要计算速率以更改占空比和 RC 滤波器值、但希望这可以让您开始。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch