This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:勘误表 PMM12

Guru**** 2387880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857410/msp430f5359-errata-pmm12

器件型号:MSP430F5359

MSP430F5359的勘误表位于: http://www.ti.com/lit/er/slaz495z/slaz495z.pdf

在该文档中、PMM12具有以下特性:

SMCLK 在退出 LPM3和 LPM4时快速启动

DCO 在退出 LPM3和 LPM4时超过编程的工作频率长达6us。 当 SMCLK 由 DCO 供源时、它在退出 LPM3或 LPM4时不会被屏蔽。 因此、在退出 LPM3和 LPM4时、SMCLK 超过设定的运行频率达6us。 增加的频率有可能改变选择 SMCLK 作为时钟源的外设的预期时序行为。

权变措施

-使用 XT2作为 SMCLK 振荡器源而不是 DCO。 或

-请勿禁用统一时钟系统控制8寄存器(UCSCTL8)中 SMCLKREQEN 的时钟请求位。 这意味着、在进入 LPM3或 LPM4之前、所有依靠 SMCLK 来成功运行的模块都应该被暂停或禁用。如果增加的频率阻止了受影响模块的正常运行、那么对于内核电压电平0、1、2和3、分别等待32、48、64或80个周期、 在重新启用模块之前[例如、__delay_cycles (32)]。

我的问题是:如果在 SPI 外设中使用 SMCLK、我们是否需要在 LPM3或 LPM4中将外设保持在复位状态、或者在尝试通过 SPI 发送任何数据之前等待适当的周期数是否足够。 在这种情况下、MSP430将是 SPI 总线的主控器件、因此应控制何时发送数据(因此、何时需要时钟来驱动 SCK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    PMM12的结果是 DCO 将在一段时间内高于设置频率。

    在 LPM3或 LPM4模式下、我们是否需要将外设保持在复位状态?

    回复:不、您只需停止或禁用它。

    在尝试通过 SPI 发送任何数据之前、等待适当数量的周期是否足够?

    回复:尽管 SPI 时钟由主器件控制、但我建议您在同时启用 SPI 之前等待一个适当的周期。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!