This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:sloa214示例源占用多少闪存和 RAM 内存?

Guru**** 2551400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857326/msp430g2553-how-much-flash-memory-and-ram-memory-is-consumed-by-the-sloa214-sample-source

器件型号:MSP430G2553

您好!

我计划在我的 RFID Mifare 应用设计中使用 MSP430G2553。 我的问题是该部件只有16KB 闪存和0.5KB RAM。 我想知道 sloa214源代码示例的 RAM 和闪存消耗、以确保它适合 MSP430G2553。

谢谢、此致、

SKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 此项目使用461字节 RAM 和11KB 闪存。

    如需供将来参考、您可以通过将工程导入 CCS、编译工程、然后单击 View -> Memory Allocation 来访问此信息、如下所示:

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回答。

    我需要再澄清一个问题。

    512字节中使用461字节是否会影响 MSP430G2553的性能? 如果不是、我可以在不影响性能的情况下使用最大可用 RAM 吗? 请告诉我 是否 建议使用 MSP430G2553?

    谢谢、此致、

    SKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SKumar:

    您可以在不影响性能的情况下自由使用 MSP430G2553上可用的最大 RAM。 因此、如果您按原样使用 SLOA214工程(461字节 RAM)、则不会有任何问题。 但是、如果要为此项目添加更多代码、则需要确保不超过512字节的 RAM 或使用具有更多内存的不同 MCU。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    非常感谢您的澄清。

    谢谢、此致、

    Skumar