This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2211:MSP430G2211

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211, MSP430FR6989, LDC0851, MSP430FW427, MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855433/msp430g2211-msp430g2211

器件型号:MSP430G2211
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989LDC0851MSP430FW427MSP430FR5989

我正在使用 NB-IoT 调制解调器开发水表。 到目前为止、我可以看到 TI 提供的以下解决方案。

- MSP430G2211 (基于 slaa138a 的片上 LC +分立式逻辑+双路比较器)将四相解码为通用流量计传感器。

- MSP430FR6989 ESI 流量计设计

-用于流量计的 LDC0851

由于此产品是成本驱动型产品、因此首选 slaa138a、但我找不到其源代码。 从哪里可以找到它?

MSP430FR6989比 G2211昂贵。 是否有任何具有片上 ESI 的低引脚数 MSP430、其尺寸是否足够小、可用作传感器输出

LDC0851、我找不到合适的流量计设计、因为它的设计与 MSP430G2211稍有不同。 一个通道。  

有人在这些设计方面有经验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我在线上找不到 slaa138a。 我以前在 TI 看到过两种解决方案:1。 MSP430FW427 http://www.ti.com/tool/TIDM-WATERMETER-LCSENSOR 

    与采用 SIF 模块的 MSP430FR6989相比、该解决方案成本较低、但性能较差。

    MSP430FR6989https ://www.ti.com/tool/TIDM-LC-WATERMTR?jktype=design 我们有一个 MSP430FR5989、它不包含 LCD 控制器、而且价格更便宜。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找另一种基于 HF LC 的水表、因为128Hz/8Hz 需要更大的指示器、这不适合空间有限的应用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我们只提供了我发送给您的两个解决方案。 谢谢。