This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:电流消耗

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857651/msp430f5359-current-consumption

器件型号:MSP430F5359

我们已选择 MSP430F5359控制器进行便携式仪器开发。

由于器件是便携式的、我们的第一个选择标准是低电流消耗

在 μA 表中、当频率为8MHz、3.0V、闪存程序时、额定频率为295 μ A/MHz

以上陈述的含义是什么

如果晶体为1MHz、则流耗为295uA

如果使用8MHz 晶振、则为295 * 8uA

请澄清

对此,

Anushka  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    是的、你是对的。 工作功耗为295uA/MHz。

    待机电流仅为2.2uA@3V。

    对于低功耗应用开发、我们通常更关注待机功耗。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anushka

    感谢您的帖子和问题!

    具有高频晶体的8MHz MCLK 上的 F5359工作模式总功耗约为2.6mA
    请参阅 MSP430F5359 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5359.pdf 上的以下说明

    • 进入 VCC 的有源模式电源电流、不包括第23页的外部电流
    • 5.17晶体振荡器、XT2在第31页

    如果您需要8MHz 的低工作功耗 MCU、我建议您使用基于 FRAM 的 MSP430器件、但最大的存储密度为256K 字节。
    请参阅具有256KB FRAM 的 FR5994 DS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5994.pdf 第29页、8MHz 和75% FRAM 命中率下的工作模式为~1mA (1015uA)。