This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2040:校准

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/856678/ccs-msp430i2040-calibration

器件型号:MSP430I2040

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

抱歉创建新主题。

它与 http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/856024/3166609#3166609相关

尚未回复、因此创建了新主题帖。

您是否没有任何在线帮助、或者我们是否可以通过电话联系、以便问题得到及时解决?

我需要平均等待20小时才能收到单个查询的回复。

 

谢谢、

Anuradha。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 James 已经在另一篇相同的帖子中回复、我将关闭这个帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    很抱歉、您觉得我们的回复不及时、请了解我们的专家位于美国、因此这里可能存在时区问题。  

    我看到您的问题已得到回复、因此将关闭此问题、我们将继续为您提供原始主题的支持。

    此致

    Kc