This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:为什么采用 DLP-7970ABP 的 MSP-EXP430FR 没有样片实施?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430FR2155, MSP-EXP430FR2355, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857366/msp-exp430fr2355-why-there-is-no-sample-implementation-for-msp-exp430fr-with-dlp-7970abp

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件:TRF7970AMSP430FR2155MSP430G2553

您好!

我想将 MSP430FR2155与 TRF7970A 搭配使用。 请告诉我这是可行的、还是有任何问题。 我检查了、但找不到任何东西。

我还想知道为什么 MSP-EXP430FR2355与 TRF7970A 没有可用的示例实现、因为它适用于 MSP430G2553?

如果我的理解有误、请告诉我。

谢谢、此致、

SKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    是的、您可以将 FR2155器件与 TRF7970A 器件配合使用。 您将需要通过 G2553代码连接到 FR2155器件、但同时使用这两个器件不会出现问题。

    该设计是几年前开发的、当时 G2553器件是为该设计选择的器件。  

    谢谢、

    Mitch