This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET 连接问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854084/msp-fet-connection-problem

主题中讨论的其他器件:MSP-FET


好的、伙计们(尤其是 George)、我突然回到了一位客户那里
以及 CCS 遇到的问题比以往更多。

就在我离开旅行之前,我遇到了一个全球性问题
变量取决于位置、可能是由于中存在某种损坏
我的 CCS 开发环境。 我从上从头开始加载了 CCS v9.2.0.00013
在我上路之前,我会使用可靠的 Lenovo 笔记本电脑(Windows 7,与我的台式机相同)。 但是
我甚至无法对其进行测试、因为它不允许我对目标板进行编程。
具体而言、在项目和脚本之间根本没有"Run"菜单
主菜单栏项目。 "运行"只是缺失、即使设备管理器看到
我的 MSP-FET (作为 Com61和 Com62)。 (因为没有
我的笔记本电脑上的其他通信端口、我想知道这些奇怪的高通信端口在哪里
数字来自。) 我在 TI 网站上查找了一个更新的 MSP-FET
设备驱动程序、但我找不到一个。

现在、我已经从旅途中回来、坐在强大的桌面前
计算机、我再试一次。 我插入 MSP-FET、现在它在我的上不起作用
台式机! 但是错误行为是不同的--“运行”菜单项
看起来和以前一样、但当我尝试使用 MSP-FET 加载程序时、I
获取一个 MessageBox、提示 CCS 无法在 Com65上的 UART1找到 MSP-FET。 打开
我的台式计算机、Device Manager (设备管理器)显示 MSP-FET 为 Com47和 Com48、
那么、CCS 为什么要寻找 Com65呢?

想法? 我现在正认真考虑尝试第三方
再次使用 VisualGDB 和 Visual Studio 等工具、因为它们几乎以前就能正常工作。

-eNick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    您能否发布 一些屏幕截图? 我以前没有遇到过这个问题。

    由于您的问题与 CCS 有关、我建议 您在 CCS 板下提出此问题。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有更好的了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >由于您的问题与 CCS 有关,我建议您在 CCS 板下提出此问题。

     我以为我做到了!  我必须同时激活太多线程。  无论如何、我已经弄清楚了

    问题出在哪里(我对 CCS 编译选项缺乏了解)并解决了问题

     谢谢、伊斯天

    -eNick