This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F425:我能否知道以下两个标记之间的差异:Rev G 和 REV I

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/856260/msp430f425-can-i-know-the-differences-between-below-two-markings-rev-g-and-rev-i

器件型号:MSP430F425

您好、TI 专家

 我能否知道以下两个标记之间的差异?

我‘d REV G 和 REV I 之间的含义和差异

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是裸片修订 版本、指示指定修订版本中存在勘误错误。 更多  详细信息、请参阅 MSP430F425器件勘误表(修订版 H)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的文档

    但我还没有发现  REV G 和 REV I 之间的差异

    您可以帮助再次检查吗? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winder

    期待您的回复、非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果勘误表中没有列出差异、则应用级别没有差异。 用户可以处理这两个版本、无需特别注意。