This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:同步 PWM 和 I2C

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855982/msp432p401r-simultaneous-pwm-and-i2c

器件型号:MSP432P401R

您好!

出于某种原因、似乎不可能同时执行 I2C 通信和运行 PWM、即使引脚不同也是如此。 每当 PWM 开始运行时、I2C 通信都会读取错误的值、然后失败。 请参阅随附的代码。 I2C 模块为 EUSCI_B0、PWM 在计时器 A0上运行。 如果有任何帮助、我们将不胜感激!

e2e.ti.com/.../3377.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您对 MSP432产品的查询。 我们建议您在dev.ti.com 上查阅许多资源,包括 SDK 用户指南、库、实用程序、软件示例和 SimpleLink Academy 培训模块。   

    感谢您的观看和考虑。

    此致、

    Michael