This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2512:ROM 驱动程序库例程

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, MSP430FR2633, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/856530/ccs-msp430fr2512-rom-driver-library-routines

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件: MSP430WAREMSP430FR2633MSP430FR2522

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想确切地知道 MSP430FR2512  处理器的 ROM 中存在哪些 MSP430Ware v3.80.07.00 Driverlib 例程。

检查 FR2512的 ROM_driverlib 头文件、该文件指向 ROM_driverlib_fr253x_fr263x.h、ROM 中的唯一例程似乎是与 eUSCI_A 和 eUSCI_B 串行模块相关的例程。

我不能相信12K 的 ROM 只有这几个例程。  为什么 USCI 串行例程而不是系统、时钟和电源例程?   无论如何、我的理解是所有 CapTIvate 例程都在这里。

在哪里可以找到 ROM 中存在的内容的完整列表?  似乎完全缺乏关于这一问题的资料。

此致

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

    MSP430F2512中可用的 driverlib ROM 函数在 ROM_driverlib_fr253x_fr263x.h 中列出

    MSP430FR2512具有与 MSP430FR2522和 MSP430FR2633系列相同的 ROM。

    ROM 中只有 USCI 模块、而不是其他 driverlib 函数的原因是、CapTIvate 库在开发过程中主要使用这些模块与 CapTIvate 设计中心进行通信、尽管终端应用无法使用它们与主机 MCU 进行通信。

    此外、当开发此系列器件时、为了保持低成本、当时只需要12K 的 ROM。

    10K ROM 是 CapTIvate 电容库函数调用。  剩余的2k 是 driverlib 函数。

    这是否有助于回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    没关系。  基本上、ROM 仅用于 CapTIvate、这就是设计目的。  任何想要使用 CapTIvate 库的人都很明显希望通过设计中心这样做。  

    在这方面,一切都是有道理的。  但是 ROM_driverlib 例程是以通用方式编写的、以允许使用64K ROM 的下一代器件、这将在明年圣诞节大受欢迎!  :-)

    此致

    Dick