This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:周期性计时器问题。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855965/msp432e401y-periodic-timer-issue

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

您好!

我正在使用 MSP-EXP432E401Y (具有 SimpleLink MCU 的 TI LaunchPad 套件)。 我已经尝试了计时器库示例、该示例使用两个不同的计时器生成1秒和0.5秒的周期性中断。

我修改了示例、将两个定时器中的一个关闭、并将 timer0配置为在1毫秒时生成周期性中断。 但是、当在 DSO 波形上观察到时、中断频率显示为1.16ms。

并且无法在负载计数正确的情况下生成1ms 的周期性中断。 我已经尝试2ms、5ms 和10ms 周期性中断、除了项目所需的1ms 外、所有这些频率都正常工作。

您能解决什么可能是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您如何配置 SMCLK? 使用自定义代码,可能在 main()中? 或者您是否让引导模块配置此功能、或者您是否正在使用电源驱动程序? 引导模块和电源驱动器的默认值是从 DCO 获取 SMCLK。 因此,如果您使用这些默认值,则节拍率将不如高频晶体精确。

    BR、